请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 工业开发套件 PRU-ICSS-PROFINET_Slave_01.00.00.00中的 PROFINET IRT PRU 驱动程序是否可以禁用 CPM mashine 并自行处理所有传入的数据电报?
我想构建一个 Profinet RT 设备(无 IRT)、并且我希望能够通过我自己的堆栈处理所有电报。 无法将 EMAC-Switch 驱动程序用于此目的、因为交换机会转发所有多帧。 对于 Profinet、例如 LLDP 帧不能转发到另一个交换机端口。 为此、PRU-Profinet 驱动程序有自己的转发过滤表。 遗憾的是、此表仅适用于 Profinet 驱动程序、不适用于 EMAC 驱动程序。
可以将 EMAC 驱动程序与多播转发表一起使用、也可以禁用 Profinet 驱动程序中的 CPM 和 PPM 计算机、并将所有电视传输到 ARM 处理器
感谢你的帮助
Matthias