请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM6467T 您好!
我已经学习 过 TI 电源管理指南(2011和2016)、我已经看到了一系列适用于不同处理器和 FPGA 的 TI PMIC、但在这些数据表中没有任何 DM6467或 DM6467T 的建议。
我已使用 TI 提供的 Excel 文件进行功率要求计算、并且可以根据 Excel 文件中生成的报告从 TI 选择一些 PMIC。
但是、我想知道 TI 是否提供或建议使用单个电源管理芯片来满足 DM6467T 的所有电源要求?
我还想知道、除了 Spectrum Digital 设计的 EVM 之外、是否有人对任何 EVM 有过任何经验。 这些电路板中使用了哪些电源管理 IC?
谢谢
Morteza