This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM57X:全双工模式下的 TCP 性能

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638199/linux-am57x-tcp-performance-in-full-duplex-mode

大家好!

我需要有关全双工模式下网络带宽的信息。    带宽1129.6中的所有其他功能?

 Sitara 的哪款处理器支持 全双工模式下的带宽1900-200Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引用的 wiki 页面中的吞吐量基准测试是 Linux 环境中的标准 iperf 工具的结果、其中 Linux 在处理器的 ARM 内核上运行。 TCP 吞吐量包括源端口和目标端口(RX 和 TX)、而 UDP 基准分别列为出口(TX)或入口(RX)。 所有器件的以太网端口均支持全双工、并在 iperf 运行时启用为全双工端口。

    在请求的"全双工模式1900-200Mbps"上、请进一步澄清问题是关于原始吞吐量还是使用指定的协议。
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 "全双工模式1900-200Mbps"是关于原始吞吐量的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。
    请注意、AM572x 和 AM571x 系列器件的所有型号均支持2端口 GbE 交换子系统。 两个外部端口中的每一个都支持全双工吞吐量、即1Gbit/s RX 或 TX 全双工。
    请告诉我们这是否能解决您的问题。
    Jian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="jian35385"]
    1Gbit/s RX 或 TX 全双工。

    [/报价]

    或者?  也就是说、发送和接收不能同时工作、速度为每秒1 GB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TX 和 RX 可以同时工作、每个都支持1Gbps。
    Jian