This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:L2 EDC 工厂装运检查

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/637637/tci6638k2k-l2-edc-shipping-inspection-at-factory

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我们的客户对工厂的发货检查有疑问。 他们希望确认 TCI6638K2K 上的 L2 EDC 是否在工厂进行测试。 请告诉我们情况。 如果 L2 EDC 在工厂未通过运输检查测试、如何保证此功能?

此致、

Ohhashi 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将通知设计团队详细介绍这一个。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masashi

    在芯片验证和验证阶段、已测试了所有必需的功能。 您或您的客户是否在该领域遇到真正的问题?

    另请查看以下内容。
    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Error_Detection_and_Correction_EDC_ECC

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、

    感谢你的答复。
    我的客户在这方面没有问题。 但他们已经检查了该功能、并希望了解 TI 工厂的状态。 我会告诉您他们是否有问题。

    此致、
    Ohhashi 女士