主题中讨论的其他器件:DRA742、 PMP
工具/软件:Linux
您好!
我遵循 visionsdk Linux 用户指南、启动系统时出现问题。 日志显示如下:
U-Boot SPL 2016.05-00005-g636bf3e (2017年11月30日- 17:00:47)
DRA752-GP ES2.0
HS200_1_8v 无 pinctrl
无用于 DDR_1_8v 的 pinctrl
***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境
尝试从 MMC1引导
读取 dra7-ipu2-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu2-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU2时出错!,继续引导...
读取 dra7-dsp1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-dsp1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载 remotecore DSP1时出错!,继续引导...
读取 dra7-dsp2-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-dsp2-fw.lzop 时出错、错误--1
加载 remotecore DSP2时出错!,继续引导...
读取 dra7-ipu1-fw.lzop
SPL_load_file_fat:读取文件 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
SPL:读取图像 dra7-ipu1-fw.lzop 时出错、错误--1
加载远程控制 IPU1!,继续引导时出错...
***警告- MMC 初始化失败,使用默认环境
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-00005-g636bf3e (2017年11月30日- 17:00:47 -0800)
CPU :DRA752-GP ES2.0
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
DRAM: 4 GiB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'
在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI: SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
2ms 内读取165个字节(80.1 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
在113ms (30MiB/s)内读取3551760字节
**找不到文件/boot/dra7-evm-infoadas.dtb **
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x363210]
错误:未找到 cmdline 设备树
找不到有效的设备树
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
切换到分区#0,确定
mmc1 (第0部分)是当前器件
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
MMC - MMC 子系统
用法:
MMC INFO -显示当前 MMC 设备的信息
MMC 读取地址 blk# cnt
MMC 写入地址 blk# cnt
MMC 擦除 blk# cnt
MMC 重新扫描
MMC 部件-列出当前 MMC 设备上的可用分区
MMC dev [dev][part]-显示或设置当前 MMC 设备[分区]
MMC 列表-列出可用设备
MMC hwpartition [args...] -进行硬件分区
参数(以512字节块为单位的大小):
[用户[ENH START cnt][wrrel{on|off}]]-设置用户数据区域属性
[GP1|GP2|GP3|gp4 cnt [ENH][wrrel{ON|OFF}]]-通用分区
[check|set|complete]-模式,完成集分区
警告:分区是设置为完成后的一次写入设置。
完成设置后,需要执行下电上电操作才能初始化分区。
MMC bootbus dev boot_bus_width reset_boot_bus_width boot_mode
-设置指定器件的 boot_bus_width 字段
MMC bootpart-resize
-更改指定设备的引导分区和 RPMB 分区的大小
MMC partconf dev boot_ack boot_partition partition_access
-更改指定设备的 partition_config 字段的位
MMC rst-function dev 值
-更改指定器件的 RST_n_FUNCTION 字段
警告:这是一次写入字段、0 / 1 / 2是唯一有效值。
MMC 设置 -设置 DSR 寄存器值
MMC - MMC 子系统
用法:
MMC INFO -显示当前 MMC 设备的信息
MMC 读取地址 blk# cnt
MMC 写入地址 blk# cnt
MMC 擦除 blk# cnt
MMC 重新扫描
MMC 部件-列出当前 MMC 设备上的可用分区
MMC dev [dev][part]-显示或设置当前 MMC 设备[分区]
MMC 列表-列出可用设备
MMC hwpartition [args...] -进行硬件分区
参数(以512字节块为单位的大小):
[用户[ENH START cnt][wrrel{on|off}]]-设置用户数据区域属性
[GP1|GP2|GP3|gp4 cnt [ENH][wrrel{ON|OFF}]]-通用分区
[check|set|complete]-模式,完成集分区
警告:分区是设置为完成后的一次写入设置。
完成设置后,需要执行下电上电操作才能初始化分区。
MMC bootbus dev boot_bus_width reset_boot_bus_width boot_mode
-设置指定器件的 boot_bus_width 字段
MMC bootpart-resize
-更改指定设备的引导分区和 RPMB 分区的大小
MMC partconf dev boot_ack boot_partition partition_access
-更改指定设备的 partition_config 字段的位
MMC rst-function dev 值
-更改指定器件的 RST_n_FUNCTION 字段
警告:这是一次写入字段、0 / 1 / 2是唯一有效值。
MMC 设置 -设置 DSR 寄存器值
从 eMMC 引导...
bootm 命令的映像格式错误
错误:无法获取内核映像!
=>
有人可以帮我解决这个问题吗?
谢谢、