This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:DDR3路由

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639984/66ak2l06-ddr3-routing

器件型号:66AK2L06

由于 PCB 上存在一些空间限制、是否可以减小 DDR3地址、控制和数据线路的布线宽度? 颈部长度为25-80密耳。

这仅适用于某些地址行和数据行。

谢谢、

Sreejaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的查询转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreejaya、

    将迹线连接下来将导致阻抗不连续性并降低信号质量。 客户已成功使用 TI 提供的路由指南来生成无差错存储器接口。 如果您不遵循这些准则、我们无法预测您的系统将如何运行。 为了使 DDR 信号从 K2L 中退出、不需要进行连接。

    此致、Bill