This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TDA2EVM5777:2个输入帧之间的像素间差异

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638779/compiler-tda2evm5777-pixel-by-pixel-difference-between-2-input-frames

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我不熟悉 TDA2EVM5777。

我发现我必须使用 LVDS 模式从多个摄像头获取输入。 此外、我还弄清楚了如何在 LVDS 模式下配置电路板。

我想开发一个应用、它从2个摄像头获取输入数据、然后找出这2个输入帧之间的绝对差值、逐像素。 我不知道如何做到这一点。

您能给我一个参考 LVDS 算法来实现我的目标吗?

此致、

Khilav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khilav、

    我已将您的问题转交给成像专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请向我提供有关我的问题的最新信息。

    此致、
    Khilav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khilav、

    没有可在2帧之间生成每像素增量的现有算法。 但是、它可以在 SW 中轻松开发。 您可以在 DSP (较慢)或 EVE 上执行它、后者可以非常高效地执行此操作。

    此致、

    梅扬克