请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 我使用 的 AM3352具有备用电池和用于 RTC 的外部32kHz 时钟(非晶体)、因为在器件未通电期间需要保持时间。
出于成本原因、我正在考虑使用32kHz 晶体替代时钟。 我需要了解这意味着整个处理器需要通电以支持时钟树、还是32kHz 振荡器由 RTC 电源输入供电。
如果我可以使用外部晶振为 RTC 和晶振供电、了解 RTC 电源的近似功耗将会很有用、以便我可以适当调整备用电池的大小。
谢谢
Richard