大家好、
我的客户发现问题。
它们 使用不同的颜色来填充帧缓冲区。 并每秒切换颜色。
我们发现 LCD 上的图像有时会损坏。 例如、颜色从黑色变为红色、有时您会发现屏幕的一半是黑色、一半是红色。
双帧可能可以解决此问题。
请帮您检查 AM335x 是否支持双帧缓冲器。
如果没有,是否有任何方法可以解决此问题?
随附测试代码和二进制文件。 您可以使用命令"./lcd24 221000"e2e.ti.com/.../lcd24_2D00_2.rar 在 Linux 下运行
BR、
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户发现问题。
它们 使用不同的颜色来填充帧缓冲区。 并每秒切换颜色。
我们发现 LCD 上的图像有时会损坏。 例如、颜色从黑色变为红色、有时您会发现屏幕的一半是黑色、一半是红色。
双帧可能可以解决此问题。
请帮您检查 AM335x 是否支持双帧缓冲器。
如果没有,是否有任何方法可以解决此问题?
随附测试代码和二进制文件。 您可以使用命令"./lcd24 221000"e2e.ti.com/.../lcd24_2D00_2.rar 在 Linux 下运行
BR、
丹尼
客户 已在 UBoot 中测试 BBB (OCP_CONFIG =0x001414)板的 REG_PR_OLD_COUNT。
从简单的测试中、它可以正常工作。
对于 REG_PR_OLD_COUNT,中的 Bit7:0、在执行 memcpy 函数期间会描述 LCD 刷新状态
0b00000000 无抖动
0b00000001 无抖动
0b00000010 无抖动
0b00000100 无抖动
0b00001000 无抖动
0b00010000 无抖动
有时为0b00100000
0b01000000 。
始终为0b10000000 。