This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:有关 C6657 SPI 中断的一些问题

Guru**** 2601905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647088/tms320c6657-some-questions-about-c6657-spi-interrupt

器件型号:TMS320C6657

大家好、

我的客户有关于 C6657 SPI 中断的一些问题、如下所示:

1、为什么向 SPIDAT0写入3次会得到 一个接收溢出中断。

写入 SPIDAT0 3次后延迟的原因是什么?

 接收溢出中断和 接收完全中断有何不同? 以及如何触发接收完全中断?

谢谢、

Wesley。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 RTOS SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    当接收操作在从接收缓冲区中读取前一个字符之前完成时、接收溢出中断会发生、表明前一个字符已被覆盖、因此丢失。

    当接收到一个字并将其复制到 SPIBUF 中时、会产生一个接收器满中断。

    更多信息、请参阅 KeyStone SPI 用户指南中的 SPI 寄存器说明: www.ti.com/.../sprugp2a.pdf

    最棒的
    Sahin