请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 您好!
在我们尝试使用 R31之前的一段时间内、按照"AM335x 技术参考手册"中所述的方式进行注册、但它对我们不起作用。
因此、我们开始使用 INTC 模块来正确获取信号、这当然需要更多的周期来管理。
现在、我们使用最新的 PDK 获得了 EMAC PRU 代码、其中使用了两个版本的 PRU-ICSS (ICSS_REV1、ICSS_REV2)、并且它们在 R31中具有不同的控制位映射。
通过测试、我们发现 ICSS_REV1与 AM335x 相关、但与"AM335x 技术参考手册"中所述的内容无关。
我还查看了 AM571x 的文档(也称为参考手册、图30-52)、发现 R31位描述等于"AM335x 技术参考手册"、图4-46。
我的意见是、"AM335x 技术参考手册"使用的 ICSS_REV2 (至少对 AM571x 有效)描述不正确、而是 ICSS_REV1 (对 AM335x 有效)描述不正确。
您能知道吗?
是否有人可以查看"AM335x 技术参考手册"中的所有 R30和 R31说明并告知我们结果?
此致
Jiri Biel