工具/软件:Linux
您好、先生、
我使用的 是 AM3354BZCZD80处理器。 我正在使用 Yocto 构建 uboot 源代码。 生成的 MLO 和 uboot.img 不会引导我的板、尽管我可以使用该映像引导 BeagleBone Black (AM3358bzcz100)。 在配置时,我使用了 AM335x_EVM_defconfig。 您能不能告诉我、我必须集中精力处理 AM3354BZCZD80的哪些地方
CONFIG_ARM=y
CONFIG_AM33XX=y
CONFIG_TARGET_AM335X_EVM=y
CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR=0x82000000
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="AM335x-EVM"
CONFIG_SPL=y
CONFIG_SPL_STACK_R=y
CONFIG_SYS_Extra 选项="与非"
CONFIG_hush_parser=y
CONFIG_autobot_keyed=y
CONFIG_autobot_prompt="Press space to abort autoboot in %d seconds (按空格以在%d 秒内中止自动引导)\n"
CONFIG_autobot_DELAY_STR="d"
CONFIG_autobot_stop_str=""
CONFIG_CMD_BOOTZ=y
# CONFIG_CMD_IMLS 未设置
CONFIG_CMD_ASKENV=y
# CONFIG_CMD_FLASH 未设置
CONFIG_CMD_MMC=y
CONFIG_CMD_SF=y
CONFIG_CMD_SPI=y
CONFIG_CMD_I2C=y
CONFIG_CMD_USB=y
CONFIG_CMD_DFU=y
CONFIG_CMD_GPIO=y
未设置# CONFIG_CMD_SETEXPR
CONFIG_of_control=y
CONFIG_DM_MMC=y
CONFIG_CMD_DHCP=y
CONFIG_CMD_MII=y
CONFIG_CMD_PING_y
CONFIG_CMD_EXT2=y
CONFIG_CMD_EXT4=y
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
CONFIG_CMD_FAT=y
CONFIG_CMD_FS_generic=y
CONFIG_SPI_FLASH=y
CONFIG_SPI_FLASH_Winbond = y
CONFIG_DM_ETH=y
CONFIG_SYS_NS16550=y
CONFIG_TIMER = y
CONFIG_OMAP-TIMER=y
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
CONFIG_USB_MUSB_Gadget=y
CONFIG_USB_Gadget=y
CONFIG_RSA=y
CONFIG_FIT = y
CONFIG_SPL_of_LIBFDT=y
CONFIG_SPL_LOAD_FIT = y
CONFIG_OD_LIST="AM335x-EVM AM335x-bone AM335x-boneback AM335x-evmsk AM335x-bonegreen AM335x-icev2"
CONFIG_DM_NANN=y
CONFIG_USB_Gadget_ddownload=y
CONFIG_G_DNL_Manufacturer="德州仪器"
CONFIG_G_DNL_VENDOR_NUM=0x0451
CONFIG_G_DNL_PRODUCT_NUM=0xd022
CONFIG_MISC=y
CONFIG_DM_USB=y
CONFIG_USB_MUSB_TI=y
CONFIG_of_Board_Setup=y
CONFIG_CMD_TIME=y
CONFIG_DM_I2C=y
CONFIG_SPL_YMODE_SUPPINS=y
相关信息
Pranav