This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于从 C5000到 C6000的软件迁移问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/640016/about-software-migration-issue-from-c5000-to-c6000

主题中讨论的其他器件:TMS320VC5502

你(们)好,先生  

我们使用了 DSP TMS320VC5502  300MHz 和 汇编代码、并希望从 C5000平台到 C6000平台进行软件迁移

PS:CCS  3.3.38.2、生成代码大小约 为700KB

1. TI 是否有任何有关如何进行软件迁移的文档或可以提供建议?  

2.如果我们想添加以下功能、 TI 是否有任何建议?

   以太网、EtherCAT、CAN、USB

感谢你的帮助。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yimin
    感谢您关注 TI 产品。
    我们没有 C5000到 C6000迁移指南。 这些是非常不同的 ISA、很少有共同之处。 C55x 上的大多数传统客户通常也使用 C55x 汇编语言,这使得迁移到 C6000的过程有点困难。

    较新的 C55x 器件是 C5505/15/35/45和 C5517,它们受最新 CCS 支持,并且具有最新/最优秀的 CSL 软件。

    如果 C55x 系列不适合您的下一代产品、则需要考虑的下一个最佳器件是 C674x 和 OMAPL1x 系列。


    如果您正在寻找以太网、EtherCAT、CAN、USB 支持,我建议您查看 Sitara 产品系列

    www.ti.com/.../overview.html

    您可以在下面的 wiki 上找到有关工业协议栈的一些其他指南

    processors.wiki.ti.com/.../FAQ_Sitara_Industrial

    希望这对您有所帮助。

    此致
    Mukul