请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 工具/软件:TI-RTOS
您好!
我使用 MessageQ 模式发送消息。 但是、当我像这样在 MSMCSRAM 中配置 ShareRegion 时:
VAR SHAREMMEM = 0x0c200000;
var SHAREDMEMSIZE = 0x00200000;
SharedRegion.setEntryMeta(0、
{基地址:SHAREMMEM,
Len:SHAREDMEMSIZE、
ownerProId:0、
IsValid:true、
名称:"MSMCSRAM_IPC"、
});
对于(var i = 0;i < 8;i++){
Ipc.setEntryMeta({
RemoteProId:i、
setupMessageQ:true、
});
}
我向远程处理器发送带有 ID 的消息、但从内核接收到的消息 ID 错误。 当我像这样设置 DDR3中的共享区域时
VAR SHAREMMEM = 0x8000000; var SHAREDMEMSIZE = 0x01000000;
从内核可以检索正确的消息 ID。 为什么?
谢谢