This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:DDR3内存更换

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649422/linux-am3352-ddr3-memory-replacement

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我正在重新打开 此问题、因为 无法找到答案:

由于存储器"DDR3 MT41K256M16HA-125:E"相移、 因此 必须进行更换从 Micron 一侧  开始、建议使用"MT41K256M16TW-107:P"存储器类型作为替代产品。

"MT41K256M16TW-107:P"的 CAS 延迟与 TI am3352 支持的延迟不匹配。  "MT41K256M16TW-107 :P"的 CAS 延迟为13、 AM3352支持的最大 CAS 延迟 为11。

附图来自 P.932@TI AM3352 TRM:

随附 的图表来自 Micron DDR3L SDRAM MT41K256M16TW-107:P 规范


是否有任何解决方法或权变措施?

BR、

Josko

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MT41K256M16TW-107:P 在1.07ns 周期时间内具有 CL=13、即933MHz DDR 时钟速率。 AM335x 可支持最大400MHz DDR 时钟速率或2.5ns 周期时间。 在2.5ns 周期时间内、MT41K256M16TW-107:P 使用 CL = 6、这可从 DDR 数据表中的 Speed bin 表中看出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我完全忽略了这种情况、坚持上一个主题。
    正如您刚才所说的、最大值 AM335x 支持的速度为400MHz (2.5ns、CL=6)、并且可以使用 Micron 的所有速度箱、因为它们都支持400MHz (CL=6)。

    无论如何都要感谢。

    BR、
    Josko