工具/软件:Linux
您好:
现在、我们访问了 am5728的 devicetree。
发现 MMC 的 devicetree 如下所示、我们不知道如何更改它
MMC4{
状态="正常";
pinctrl-names ="default-rev11"、"hs-rev11";
pinctrl-0 =<&MMC4_PINS_DEFAULT &MMC4_iodelay_DS_rev11_conf>;
pinctrl-1 =<&MMC4_PINS_hs &MMC4_iodelay_sdr12_hs_sdr25_rev11_conf>;
}
我们想知道:
1 MMC4驱动器是如何选择此参数的、例如 MMC4_PINS_DEFAULT 和 MMC4_PINS_hs
2这意味着"MMC4_iodelay_DS_rev11_conf"
MMC4_iodelay_DS_rev11_conf:MMC4_iodelay_DS_rev11_conf{
pinctrl-pine-array =<
0x840 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART1_CTSN_IN *
0x848 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART1_CTSN_OUT *
0x84c A_DELAY_PS (96) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART1_RTSN_IN *
0x850 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART1_RTSN_OEN *
0x854 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART1_RTSN_OUT *
0x870 A_DELAY_PS (582) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_CTSN_IN *
0x874 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_CTSN_OEN *
0x878 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_CTSN_OUT *
0x87c A_DELAY_PS (391) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_RTSN_IN *
0x880 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_RTSN_OEN *
0x884 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_RTSN_OUT *
0x888 A_DELAY_PS (561) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_RXD_IN *
0x88c A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_RXD_OEN *
0x890 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_RXD_OUT *
0x894 A_DELAY_PS (588) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_TXD_IN *
0x898 A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_TXD_OEN *
0x89c A_DELAY_PS (0) G_DELAY_PS (0)/* CFG_UART2_TXD_OUT *
>;
};
谢谢
此致
西溪