This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-DRA7X:dra75xx 中的 M4内核是否具有浮点的硬件支持

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639687/rtos-processor-sdk-dra7x-does-m4-core-in-dra75xx-have-hardware-support-for-floating-point

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

dra75xx 中的 M4内核是否具有浮点运算的硬件支持?

我是的、如何启用它? 我使用的是 SDK04.00.00.04。

 

此致、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jakub、

    DRA7xx 器件中的 M4没有集成的 FPU (即内核不是 M4F)。  有关 IPU 子系统所有可用功能的列表、请参阅 TRM 中的第7.1.2章。

    谢谢、
    斯蒂芬