This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:I2C 探针实用程序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638465/rtos-tda3xevm-i2c-probe-utility

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在使用 VisionSDK3.1中的参考 I2C 探针实用程序。 我可以看到、bsp_deviceI2cProbeAll (gBspI2c_ctrl.i2cInstId)函数用于通过特定的 I2C 检测所有连接的从器件。 我使用的是 TDA3x 参考板、并将4个摄像头与解串器 UB964板连接。 所有4个摄像头都有自己的串行器。 当我当时运行此探测器功能时、我能够获取摄像头别名地址、但我无法获取串行器别名地址。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirag、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    需要检查的几件事情

    1. 您使用的是哪种串行器
    2. 串行器的物理 I2C 地址是什么、如果使用 UB913、请查看原理图以确定实际地址

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、应首先配置解串器、以便与串行器和连接到串行器的传感器进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    您使用的是哪个串行器
    >> UB913
    2.串行器的物理 I2C 地址是什么,如果使用 UB913,请查看原理图以确定实际地址。
    >> 7位物理地址为0x58、8位地址为0xB0。

    是的,我们正在通过解串器与摄像机通信,并将摄像机与串行器连接。 所有这种1解串器、4串行器、4摄像头通过 I2C-2连接。 4个串行器的别名地址为(0x74、0x76、0x78、0x7a)、4个摄像头为(0x40、0x42、0x44、0x46)。

    当我调用 bsp_deviceI2cProbeAll (gBspI2c_ctrl.i2cInstId)时、我能够检测解串器地址(0x3D)和4个摄像头别名地址(0x40、0x42、0x44、0x46)。 但我没有获得4个串行器地址。 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    我解决了。 谢谢 Sujith。

    谢谢、
    Chirag