This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:DS90UB913ATRTVTQ1

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/638665/tda3xevm-ds90ub913atrtvtq1

器件型号:TDA3XEVM

您好!

我想确认 DS90UB913ATRTVTQ1 -串行器的物理地址。

我已经介绍了您的两个原理图。 tidrjx7 (具有 DS90UB913ATRTVTQ1 - 0111101x 的 Aptina 传感器接口)和 tid975 (具有 DS90UB913ATRTVTQ1的 OV10640接口- 7位0x58)指定的 i2c 地址在两种情况下是不同的、即使参数 idx (取决于确定的 I2C 地址)是相同的。

我使用的是 VISION SDK 3.1。 我参考的是"bsputils_ub960.c",其中我需要使用的代码是:

BspUtils_Ub960I2cParams gUb960Cfg_IMI[]={
   {0x01、0x01、0xFFF}、   /*数字复位0 */
   {0x1F、0x05、0x4FF}、

   /* IMI OV10640 1 */
   {0x4C、0x01、0x0}、//RX0
   {0x58、0x58、0x0}、//BC FREQ 选择:2.5Mbps
   {0x6D、0x7D、0x0}、
   {0x5D、0xBA、0x0}、 (什么是0xBA? -它们为从器件 ID[0]- 0X5D 提供0XBA。 这是串行器的地址吗?
   {0x65、((UINT8)(IMI_PORT_0_SER_ADDR << 1U))、0x0}、
   {0x5E、0x62、0}、(也是0X62 -这是传感器 OV10640的地址吗? 我看到它为0x60/0X61
   {0x66、((UINT8)(IMI_PORT_0_SENSOR_ADDR << 1U))、0x0}、
   {0x7C、0x00、0x0}、
   {0x6E、0x99、0x0}、//GPIO
   {0x70、0x2B、0x0}、//RAW10
   {0x71、0x2C、0x0}、//RAW12

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blessy、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blessy Abraham、

    是的、你是对的。 μ@寄存器0x5D 保存串行器的地址、0x5E 保存传感器的地址。

    @0x65和0x66、别名地址。 串行器和传感器的接口。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、tidrjx7 (具有 DS90UB913ATRTVTQ1 - 0111101x 的 Aptina 传感器接口)中提到的地址是错误的? 请您仔细研究一下吗?