This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:NDK 是否仍在开发中?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639113/tms320c6678-is-ndk-still-under-development

器件型号:TMS320C6678

大家好、这个问题实际上是非常通用的。 NDK 长时间未更新。 似乎只有错误修复更新、但将来没有新功能。 c6678的 Nimu 驱动程序也是一个小问题、没有更多错误更新。

因此、我必须提出一些问题:

  • NDK 是否仍在开发中?
  • TI 是否仍会推荐用于部署 NDK 的新设计?
  • 网络模块开发是否有路线图?
  • 也许创建新的网络模块需要如此多的资源、而这些资源不可用、但移植第三方模块可能是一个好问题、比如 lwip?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述] NDK 是否仍在开发中? [/报价]
    据我所知、目前正在进行部署每季度发布的最新 TI Processor SDK RTOS 的活动。

    [报价] TI 是否仍会推荐用于部署 NDK 的新设计?[/报价]
    TI 建议始终使用最新的 TI 处理器 SDK。 您可以从此处下载最新的源代码:
    www.ti.com/.../processor-sdk-c667x
    NDK 是处理器 SDK 的一部分。

    [报价]是否有网络模块开发路线图?[/quot]
    我们不提供此类信息。

    [引用]也许要创建一个新的网络模块需要如此多的资源、而这些资源不可用、但移植第三方模块可能是一个好问题、比如 lwip? [/报价]

    我将通知设计团队、以便他们了解此反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    是的、SDK 会定期更新。 但已发货的 NDK 已有很长一段时间未更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这意味着这是软件包的最新版本。
    正如我所说、我们不提供有关未来 SDK 版本的路线图的信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。