This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:用于处理 CCD 原始像素数据的器件建议

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649019/tms320dm368-part-suggestion-for-processing-the-raw-pixel-data-of-ccd

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们将 Sony CCD 传感器(ICX039BNA)与具有470K 像素的 CYGM 色彩滤波器阵列配合使用。 我们已经将 CCD 传感器与模拟前端连接并转换为16位原始像素数据。 需要处理此16位数据并将其压缩为 H264格式。 我们已经在某些应用中使用 TMS320DM368、但它似乎不支持 CYGM 滤波器或470K 像素。 请推荐任何符合我们要求的器件。

此致、

Shanmugam。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DM368本身具有 ISIF 中的颜色空间转换器、可用于将 CYGM 格式转换为 IPIPE 支持的 Bayer 格式。(请参阅 TRM)。

    此外、我认为470K (795 (H) x 596 (V))的分辨率相对较低、DM368应该能够处理它。


    ~ Nithin