This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:[VisionSDK] visionsdk IPC msgq 的错误报告

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639844/rtos-tda2evm5777-visionsdk-a-bug-report-of-visionsdk-ipc-msgq

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

在 EVE 上使用 A15 Linux 创建链接时、M4传递的 ACK 消息始终返回到具有错误源 CPU 的 A15。 请验证此修补程序、它对我有效。 此问题适用于包括 vsdk 3.1在内的所有版本。

diff --git a/vision_sdk/links_fW/src/rtos/links_common/system/system_ipc_msgq.c b/vision_sdk/links_fW/src/rtos/links_common/system_ipc_msgq.c
-- a/vision_sdk/links_fw/src/rtos/links_common/system_ipc_msgq.c
++ b/vision_sdk/links_fw/src/rtos/links_common/system_ipc_msgq.c
@@-375、7 +375、7 @@ void System_ipcMsgQTaskMain (UArg0、UArgarg1)
                        System_link_ID_make_notify_type
                            (
                                System_get_PROC_ID (pMsgCommon->LinkID)、/*目标 CPU *
+                               ProcID、//源 CPU */
-                               SYSTEM_PROC_A15_0、//源 CPU *
                                System_LINK_ID_NOTIFY_TYPE_MSG /* ACK 类型*/
                            )
                        );

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    ACK 消息应仅发送到 A15。 IPU 只是这里的路由内核

    此致、Shiju