This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6670:大型图像以太网引导加载程序问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/639960/tms320c6670-issue-with-large-image-ethernet-bootloader

器件型号:TMDSEVM6670L

我使用以太网来引导我的 DSP 映像。 由于我的映像(使用 hex6x、bconvert64x、bootpacket 准备)大小~808372字节、因此一切都能正常工作。
当我向我的应用程序添加一些代码(甚至更改优化级别)时、图像会变大(大约819000字节)、我的应用程序将不会启动。
PC 在地址0x0010FA64上停止。

我将.cfg 文件、用于 hex6x 实用程序的 MyProject.txt 文件和 preparingOutput.txt 文件包含图像转换过程中的日志。

我正在使用:
TMDSEVM6670L 修订版4A
Code Composer Studio 版本:6.2.0.00050
编译器 TI v8.1.3
BIOS_6_46_04_53
IPC_3_40_01_08
mcsdk_2_01_02_06
NDK_2_25_00_09
xdctools_3_32_01_22_core


我可以快速提供任何其他文件/信息。

e2e.ti.com/.../MyProject.txt

e2e.ti.com/.../MyProject.cfg

e2e.ti.com/.../preparingOutput.txt