This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4372:HS 器件无法引导

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649382/linux-am4372-hs-device-cannot-boot

器件型号:AM4372

工具/软件:Linux

我们现在设计 SOM4372内核板、使用 AM4372HS CPU (安全启动 P/N)、但无法启动、

详细步骤如下:
1) 1)我们使用的 TI 版本 SDK 为
ti-processor-sdk-linux-am437x-hs-evm-04.01.00.06-Linux-x86-Install.bin 和 ti-processor-sdk-secdev-am437x-hs-01.05.00.06.tar.gz
2) 以
<Processor_SDK_Secdev_Build_Install_Guide> 为基础组成映像文件: boot -> mLO & u-boot.img,日志信息显示为附加文件
问题:我们想访问 ce2e.ti.com/.../8535.log.txtonfirm、是否需要另一个 TI 密钥来启动? 如果不需要,我们下一步应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     
    我们无法根据 TI 安全政策在公共 E2E 论坛上讨论安全问题。 请联系您的 TI 代表以访问安全 E2E 论坛。 我将关闭此主题。