This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:OMAP4430:OMAP4-iss (omap4iss)平台驱动程序分阶段? 您是否仍支持此操作?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648751/linux-omap4430-omap4-iss-omap4iss-platform-driver-staging-are-you-still-supporting-this

工具/软件:Linux

大家好

我正在尝试向 Linux Yocto morty 分支中的产品添加摄像头模块支持、该分支使用 OMAP4430处理器。 上游 Linux 4.9内核中的摄像头子系统"omap4iss"列表无法正常工作、如所示、驱动程序根本无法加载。 我尝试了一些补丁、但运气不好。

我在此要问、是否有任何解决方案、或者是否有过 omap4iss merty 版本(或更接近 Linux 4.9版本)的任何人都能正常工作。

如果有人可以提供帮助,我稍后会发布更多日志内容,请:)

BG、

赵杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    关于 OMAP4支持、请参阅以下 e2e 帖子:

    e2e.ti.com/.../373184

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的回答、您的意思是 TI 论坛不再支持 OMAP4、因此我需要联系其他供应商来解决我的问题?

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jay、

    TI 论坛仅为 OMAP4/5提供基本/最低支持。

    如需高级支持、请联系 TI 合作伙伴。

    此致、
    帕维尔