This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux 内核从3.10.12移植到(3.x 或4.X)

Guru**** 2602855 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648704/linux-linux-kernel-porting-from-3-10-12-to-3-x-or-4-x

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好,  

我来自印度霍尼韦尔。  

我们有一个称为 RFID 读取器的产品,其中使用 OMAP-L138作为应用处理器,Linux Native。

目前我们的内核版本是3.10.12,我们计划将内核版本升级到  4.X

我们想知道,OMAP-L138的当前更新内核版本是什么?

在哪里可以找到最新的 TI 修改 的 OMAP-L138内核源代码、OMAP-L138内核移植过程和文档?

对于最新的内核移植,我们是否有任何需要应用于3.10.12内核之上的修补程序?

请告诉我们。  

BR、

Deepak Santosh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您可以在以下位置找到 OMAP-L138 (适用于 OMAP-L138 v4.01的 Linux 处理器 SDK)的最后一个 TI Linux 发行版:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    我们不能建议您已完成内核3.10.12升级所需的补丁集、但 Processor SDK 包含 git 和 TI 的补丁。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Tsvetolin Shulev,

    非常感谢您提供信息。  

    到目前为止、我们尚未将器件树用于3.10.12内核。  

    我们使用板级配置文件 Linux-3.10.12/arch/arm/mach-Davinc/board-DA830-EVM.c 作为 SOC-L138和外部外设的默认配置文件。

    我想知道,4.9.41内核是否支持默认板级配置文件?  

    如果4.9.41内核支持默认的板级配置文件、我们可以轻松地将外设驱动程序从3.10.12内核迁移到4.9.41。  

    如果4.9.41内核只支持器件树、我们需要付出额外的努力来迁移到 DT。  

    BR、

    Deepak Santosh