This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:具有 RTOS 的 PRU-ICSS 以太网

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647537/am3359-pru-icss-ethernet-with-rtos

器件型号:AM3359

大家好、

我想知道我是否可以 使用 TI-ROTS 开发 AM335x 的 PRU-ICSS 以太网。

我参考了以下链接、并了解到可以使用 Linux 处理器 SDK 对其进行评估。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU-ICSS_Ethernet

是否有解决方案可与 TI-ROTS 一起评估此问题?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、

    是的、我们在 Processor SDK RTOS 中提供了 ICSS EMAC 驱动程序和示例-

    可从获取最新的 PRSDK 4.1

    我们还提供了一整套 PRU-ICSS SDK、用于支持工业以太网-

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett - San、

    感谢您的支持。
    我检查了它。

    此致、
    Sasaki