请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 当 USB0处于主机模式、但 VBUS 由外部电路生成时、 OMAP-L138是否仍需要在 VBUS 输入端看到5V 电压? 更具体地说、 OMAP-L138是否仅从当前的5V 电源消耗此外设上的电流? TRM 确实表示此输入上有电荷泵。 我们想知道 、在主机模式下使用 USB0时、是否有机会通过将 OMAP-L138 VBUS 输入与外部5V LDO 隔离来节省直流电流。