This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDXIDK3359:硬件嵌套 ínterrupts

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648444/rtos-tmdxidk3359-hardware-nested-interrupts

器件型号:TMDXIDK3359

工具/软件:TI-RTOS

您好!

默认情况 下、SYSBIOS (特别是6.41.04.54)是否配置硬件 ISR 以支持优先级嵌套中断。

谢谢、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认值是支持嵌套(例如 Hwi.dispatcherAutoNestingSupport = true;)。 您可以在 CDOC 中查看默认值(例如 /docs/cdoc/ti/sysbios/hal/Hwi.html)。

    Todd