请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、我是 David。
我现在基本上使用的是 AM5728+Linux 平台。
现在、我想制作机器视觉平台产品(智能摄像头。 等等)、我认为关键 点是如何发挥 DSP 的优势。
我,AM5728支持多路 ARM-DSP 通信、包括 OpenCL、DCE、大数据 IPC IPC。
我知道 TI 支持多 个视觉和多媒体库: OpenCV with OpenCL、OpenVX/TIVX、GStreamer、DSP (C6x)上的图像和视频处理库等
如何在开发智能 摄像头等机器视觉平台时使用 DSP? OpenCV 与 OpenCL? OpenVX? 其他国际化学品安全方案? OpenCLTM 或它们的组合。
我了解 OpenCV 通过 OpenCL 使用 DSP、但我不知道 使用了多少 DSP。
如何在不发生冲突的情况下使用 OpenCV 和 OpenVX?
请向我展示如何提高图像并行处理的效率!
谢谢!