This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:支持 DVD/CD 驱动器

Guru**** 2602855 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/649095/linux-am3352-support-for-dvd-cd-drive

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们希望使用 AM3352进行开发、并希望通过 USB 转 SATA 桥接器连接 DVD/CD 驱动器。

TI 是否有任何文档如何将内核设置设置设置为支持上述功能?  它是否有任何限制?  

谢谢  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、

    我没有特别使用 USB DVD/CD 驱动器、但处理器 Linux SDK 软件包支持 USB-SATA、USB-SATA 硬盘驱动器工作正常。 封装中的预构建映像或 tisdk_AM335x-evm_defconfig 内核配置启用了支持 USB-SATA 所需的所有 USB 驱动程序。