This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:冷启动时为 C5517选择引导加载程序

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648929/tms320c5517-choose-bootloader-for-c5517-when-cold-start

器件型号:TMS320C5517

您好!

对于 C5416、当"冷启动"时、我们可以通过在"MP_MC"引脚上设置"高电平"或"低电平"来选择从额外闪存(用户的引导加载程序)或从片内 ROM (TI 引导加载程序)引导。

但是、如果没有"MP_MC" 引脚、我们如何在 C5517平台中实现该功能。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan