This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GStreamer 不能与 Qt 配合使用

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648230/linux-am5728-gstreamer-not-working-with-qt

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

当我在 Qt 上使用 GStreamer 打开摄像机或实时流式传输时,它不会打开。

在 Qt 上是否有任何使用 gstreamer 流式传输实时视频的过程

谢谢、此致。

Vijay Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在控制台中执行时、您使用的流水线是否正常工作?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用以下命令:

    gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video0! 视频/x-raw、宽=640、高=480! 自动视频链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关捕获管道的信息、请查看此用户指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia
    我建议您首先尝试在控制台中工作的流水线。
    然后在应用中尝试它。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。
    如果问题仍然存在、请随时重新打开。

    BR
    玛格丽塔