请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我无法 通过远程系统资源管理器从 CCS 连接到使用 bone-debian-9.1-lxqt-armhf-2017-08-31-4GB 映像从 SD 卡引导的 BeagleBone Black。 我使用了默认用户:密码 debian:tempwd。 我可以使用 PuTTy 或 WinSCP 进行连接、因此问题不在于连接本身。
如果我从 eMMC (旧的3.8内核)或 SD 卡引导、并使用之前的映像 bone-debian-8.6-lxqt-4GB-armhf-2016-11-06-4GB、我可以毫无问题地进行连接。
我使用的是 Windows 10和 CCS 6.1.0.00104 (我只能使用该版本)
我希望使用较新的映像、因为它包含开箱即用的 PRU 支持。
Adam