This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3LX:用例中的 IssM2mSimcop 链接和去扭曲算法

Guru**** 2602065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647873/rtos-tda3lx-issm2msimcop-link-and-dewarp-algorithm-in-a-usecase

器件型号:TDA3LX

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 是否可以将以下两项与一个用例同时使用(共存)?

-IssM2mSimcop 链接
- DeWarp 算法

在 PSDKV 3.00中包含的以下用例中、它似乎共存。

VISION_SDK\APPS\src\RTOS\usecases\
iSS_mult_capt_isp_dewarp_3dsv_review_tda3xx


但是、DeWarp 算法的头文件具有以下说明、声明它无法共存。

-此插件不能与 ISSM2MSIMCOP 共存

[文件]
 algorithmLink_deWarp.h
 VISION_SDK\APPS\include\alglink_API

哪一项是正确的?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    DeWarp 中的注释正确。 SIMCOP 和 DEWARP 可以共存。 请注意、这些链接共享1个硬件。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、

    我只想确认您的评论如下:

    "排屑中的注释正确。"

    是拼写错误吗? 您想说"不正确"?

    此致、
    肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两者都可以共存。 这是拼写错误。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    这是一个拼写错误。 DeWarp 和 SIMCOP 都可以共存。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的回复。

    此致、
    肯什