This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:用于 DM8148的 CSL 或 BSP 或 Starterware

Guru**** 2600035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648827/tms320dm8148-csl-or-bsp-or-starterware-for-dm8148

器件型号:TMS320DM8148

您好!

DM8148是否有 CSL、BSP 或 Starterware 可在没有操作系统或 TI-RTOS 的情况下开始编程?

是否可以在 DM8148的所有内核上使用 TI-RTOS、包括 ARM A8和 C674x?

我之前使用 OMAP L138、是否可以将我们的代码(包括 ARM 和 DSP 上的 SYS/BIOS)移动到 DM8148以实现更快的处理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道是否有适用于 DM8148的 RTOS 版本已经在 A8上运行。 但是、您可以将 TIRTOS 或任何其他 RTOS 移植到 A8内核。 这方面没有限制。 但请注意、这可能是一项乏味的活动、因为它要求您处理所有处理器间通信和外设。

    谢谢