请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5517 您好!
我们计划将 C5416替换为 C5517。
但我们发现 C5416和 C5517之间存在差异。
对于 C5416、有 MP_MC 引脚。 因此、当我们将其设置为高电平时、芯片将从我们的通用引导软件额外闪存运行。
但对于 C5517、没有 MP_MC 引脚。
首先、对于 C5517、它始终在加电(冷复位)后从片内 ROM 引导、并将用户代码从闪存加载到 RAM。 对吗?
第二、我们需要检查 RAM 完整性。 如果我们的代码已加载到 RAM 中、需要对其进行检查、如何检查 RAM?
非常感谢。