This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBN:USB WiFi 适配器驱动程序

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648789/beaglebn-usb-wifi-adapter-driver

器件型号:BEAGLEBN

您好、社区!

我将 USB Wifi 适配器 TP-LINK WL725N 用于在"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05"上运行的 BeagleBone Black 板和 BBB 板

当我将 USB Wiif 插入 BBB 板并键入"lsusb"命令时、显示"ID 0dda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n 无线网络适配器"


我按照以下说明"e2e.ti.com/.../2126700to 安装 Wirelesses 驱动程序、但它仅与"RTL8192C"、"RTL8192CU"和"RTL8188EE"兼容。  

如何为 RTL8188EUS 安装驱动程序

此致、

Minh Son

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    驱动程序应由芯片组供应商或适配器制造商提供。 请与他们联系。