This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:uart2 EDMA 启动器件程序不工作

Guru**** 2602065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648327/ccs-tms320c6748-uart2-edma-starter-ware-program-not-working

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

UART2 EDMA Starterware 程序对我来说效果不好。  我不是从键盘输入20个字节、而是得到一些随机字符。 此外、当提供20个字节时、它们不会正确传回。 但是、当我从 starterware\binary\UART_EDMA 加载 UART_ECHO.out 时、它会按预期工作。 我重新安装了 CCS 和 Starterware。 无变化。 传输一些垃圾值。 为什么会发生这种情况。 请帮我解决这个问题。

提前感谢

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    请分享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shalini、

    抱歉、StarterWare 是我们不再支持的传统软件。 该器件当前支持的软件是 Processor SDK、可在以下位置找到: www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-C6748

    最棒的
    Sahin