This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2SX:TDA2xx IPU2 SMP 模式

Guru**** 2604035 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648375/rtos-tda2sx-tda2xx-ipu2-smp-mode

器件型号:TDA2Sx
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

    是否有人知道如何在 SMP 模式下运行 IPU2? 我应该在 SDK 中修改哪些内容?

    我的 visionSDK 版本为2.9、我在所有内核上使用 SYSBIOS。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鲁尼、您好!

    对于 IPU2、默认情况下在 VSDK 中启用 SMP 模式。 您可以在 vision_sdk\links_fw\src\rtos\BIOS_app_common\tda2xx\ipu2\Ipu2.cfg 文件中看到此配置。

    BIOS.smpEnabled = true;