This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:如何从 TDA2EVM5777的新手入手?

Guru**** 2602075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648732/tda2evm5777-how-to-begin-with-the-tda2evm5777-for-a-new-guy

器件型号:TDA2EVM5777

大家好、

我是 TDA2X (EVM5777G-03-40-00) (或整个 TI CCS/SDK/BIOS 系统)的新手。 我的老板决定使用此 EVM、并希望我对此做些什么。

现在我迷路了。 Spectrum Digital 只显示了指向 TI 网站的链接;从 TI 网站上看、没有任何关于如何启动的信息。 好的、好的、我以前听说过 CCS/SDK/BIOS、然后我开始在 TI wiki 搜索这些关键字。

已下载 CCS、VisionSDK 和预构建映像。 已将图像复制到 SD 卡( 、 、 、 )、制作了的另一份 一个名为的新文件 ;将 SD 卡插入 EVM,连接终端,在串行端口软件上设置正确的 COM 和波特率;为 EVM 供电。 然后.... 没有任何显示…

已使用文档检查 SW2、SW3和 SW5 ,已尝试第18页的所有引导设置(EVM 是 ES2.0,但文档仅提到 ES1.0/ES1.1),重新引导,但仍然没有任何内容。

我的问题是、新员工是否有任何文档/视频可以开始使用此产品? 是的、硬件来自 Spectrum Digital、请不要争论这一点。

非常感谢有人能给我一些链接或建议。

此致、

国王