This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:DRA752

Guru**** 2603695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648300/linux-dra750-dra752

器件型号:DRA750
主题中讨论的其他器件:DRA752

工具/软件:Linux

你(们)好,先生

以下是有关 DRA752中 Media LB 的两个问题。 请提供您的回复。 谢谢!

问题1. 我知道"MediaLB"是一台或多台设备的一台主机。 在 WNC 的情况下、我们需要使用两个 Jacinto 6 CPU 来验证 MLB 接口。 适配器中的一个 CPU 应该是 MLB 的主机、而控制器板中的另一个应该是器件。 我的问题是:

Jacinto 6可以是 MLB 的器件吗?

 

问题2. 您能否分享有关 Jacinto 6 MLB 的测试计划或相关测试报告?

 

问题3. 我们的内核版本是 v3.0.0.2。 它在 Linux 中是否具有 MLB 驱动程序和相关命令?

 

谢谢、致以诚挚的问候

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 MLB 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    J6 MLB 模块只能用作从器件、不能用作主机。 因此、您必须使用另一个模块来启动 MLB 通信。

    2. MLB 模块已在不同温度下在分离批次角器件上进行了测试。 对于支持的速度模式、结果符合 MediaLB 物理层规范 v4.0定义的时序和电气特性。

    3.我会检查这个并告诉你。


    谢谢、此致、
    石尾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已确认 Linux 内核 v3.0.0.2不支持 MLB。  但是,SMSC/ Microchip --定义 MLB 规格--为客户开发提供参考驱动程序,因此我建议您与他们联系。

    www.microchip.com/.../medialb

    谢谢、此致、

    石尾