This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:在运行新摄像头传感器和串行器/解串器对时需要帮助。

Guru**** 2600285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648016/tda2hv-need-a-help-to-run-new-camera-sensor-and-serilizer-deserilizer-pair

器件型号:TDA2HV

大家好、

我们正在进行一个使用 TI ADAS TDA2xx SoC 的项目。我们想要使用 maxim 的串行化和解串器对(LVDS 摄像头)连接 Sony 的 ISX017摄像头。我们使用了 MAX9276a 和 MAX9275串行器和解串器对。我们使用 VISION SDK 3.00来开发应用。我们使用 是此平台的新成员。下面列出了我们的方面的问题。

查询、
1) 1)我们是否需要接口摄像头、串行器和解串器的驱动程序?
2) 2)在进行少量修改的 VISION SDK 中、是否有任何方法可以运行此摄像头?
3) 3)您能否共享用于连接此摄像头、串行器和解串器的文档?

如果您需要我们方面的更多信息、请告诉我。

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    在#1、是的、您需要对传感器、串行器和解串器进行编程。 您必须与 Sony & Maxim 联系、以了解所需配置/文档。 这些器件似乎可以通过 I2C 进行编程

    TDA2xx 提供 I2C 外设和驱动程序/软件。 如果您可以提供目标系统的简短说明、我们可以推荐合适的软件

    ON#2、解串器输出位于并行接口上。 我希望该输出连接到 TDA2xx 器件的其中一个 VIP 端口。 在这种情况下、您可能可以使用 VisionSDK 中提供的演示应用程序(基于单通道 VIP 的用例)。 如果您的目标是进行测试、我建议您使用/修改 VIP 演示应用程序。 VIP 演示/示例以 VisionSDK 组件(PDK)的形式提供

    3号,如上所述,您必须与 Sony/Maxim 联系以获取文档。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sujith、

    感谢您的快速回复、

    在我们的项目中、我们从4个摄像头(Sony ISX017)传感器和3个 LCD (1260x330)上的摄像头输出显示屏获取输入。所有摄像头传感器都通过串行器和解串器连接到 TDA2xx Sock 的 VIP 端口。 显示屏连接了一侧的解串器、串行器连接到 TDA2xx SoC 输出端。

    我们在解串侧获得像素时钟、HSYNC、VSYNC 和数据、而无需摄像头和解串器的任何 i2c 配置。
    我们已通过 DSO (数字示波器)进行了确认。

    那么、您能否共享方式或文档以仅注册视频输入端口?
    您能否共享同一个 VIP 演示/示例和文档的完整路径?

    如果您需要我们方面的更多信息、请告知我们。

    谢谢、
    Parth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parth、

    好的、对于传感器流、您不必配置传感器。

    请参阅
    用于多通道捕获和显示的\VISION_SDK\APPS\src\RTOS\usecases\LVDS_VIP_MULTI_CAM_VIEW。 此 setsup UB913/UB914将 VIP 配置为接收其他内容。

    有关更简单的单通道示例、请参阅\vision_sdk\apps\src\rtos\usecases\vIP_single_cam_view、此示例从 OV10635传感器和显示屏捕获数据。

    重要的是、UB913/UB914的配置取决于像素时钟。 有关 UB913、UB914的规格、请参阅 www.ti.com/.../DS90UB913A-Q1

    此致、
    Sujith