This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:是否可以为 c6678移植 U-boot?

Guru**** 2599805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648640/tms320c6678-any-possiblity-that-i-port-u-boot-for-c6678

器件型号:TMS320C6678

U-boot 完全不支持 C66架构。 但我想将其移植到 c6678器件以进行学习和娱乐。

问题1:c6678的移植工作在技术上是否可行?

Q2:U-Boot 能否加载 C6000 CGT 生成的 EABI 程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    U-boot 不支持 c6678器件。 我不建议尝试移植它。
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它能够识别 CGT 生成的 EABI、可能我仍然有机会。