This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3358:UART 时钟门控

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648618/rtos-am3358-uart-clock-gating

器件型号:AM3358

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我对时钟门控有疑问。

根据参考手册、硬件模块的 iface 和功能时钟将是

当 MODULEMODE_DISABLED = 0x0被写入相应的 CLKCTRL 寄存器时、关闭。

UART 1-5具有相同的时钟域、 但 PRCM 为每个时钟域导出单独的 CLKCTRL 寄存器

CM_PER_UART1_CLKCTRL

(笑声)

CM_PER_UART5_CLKCTRL

因此、这会有点混淆。 如果 UART1-5具有相同的时钟域、这意味着它们可以门控

全部(对吧?) 该 UART1-5_CLKCTRL 寄存器的含义是什么。 将会怎样

例如、如果我只将 MODULEMODE_DISABLE 写入 UART4_CLKCTRL、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    UART 时钟由各个 CLKCTRL 寄存器单独控制。