This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:是否可以在 C 语言中使用循环缓冲?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648395/ccs-tms320c6678-is-it-possible-to-use-circular-buffering-in-c

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

是否可以在 C 中使用循环缓冲?

如果是、我可以在哪里找到示例?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    据我所知、我们没有这样的示例。 我已通知设计团队确认/更正我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Yordan 的信息是正确的。 使用循环缓冲器是您的应用和 C 代码设计、使用此缓冲器没有限制。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 但我不知道如何在 C 语言中创建具有循环寻址模式的指针?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看此应用手册:
    www.ti.com/.../spra645a.pdf

    此致、
    Yordan