This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:如何为视频输入启用 vin4B?

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648234/linux-dra746-how-to-enable-vin4b-for-video-input

器件型号:DRA746
主题中讨论的其他器件:DRA742

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

我正在使用 J6 CPU EVB 板、硼信息:

CPU:DRA752-GP ES1.1
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 G.0

我已经制作了两个摄像头适配器和两个传感器驱动器:对于 VIN1A 和 VIN4B、摄像头输出为 noraml 1280x720、YUV422-8位(具有 PCLK VSYNC HSYNC siginal 引脚)。

当我使用 VIN4B 时、没有预览数据、我选中"0x48995A70"、似乎没有中断。

如何启用 VIN4B (如何配置引脚多路复用器和配置 DTS)?

VIN4B 摄像头适配器连接到 J6 CPU 板的'EXP_P1'连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 VIP 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    有关设置 pinmux 的信息、请参阅原理图、并在以下文件的 u-boot 中添加条目
    git.ti.com/.../mux_data.h

    确保条目是 dra74x 数组的一部分

    Nikhil D