This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415:器件唯一 ID 是否可用?

Guru**** 2599795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648559/tms320c6415-device-unique-id-available

器件型号:TMS320C6415

您好!

我的客户想知道 C6415是否通过某个寄存器支持器件唯一 ID。 我简要检查了数据表、找不到相关寄存器。 有什么建议?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawada-San
    我们的大多数器件没有每个器件具有唯一的 ID。 有些器件对芯片 ID 寄存器进行了规范、但我们不保证它们是唯一的、并且它们仅用于内部测试。
    因此,C6415在具有唯一 ID 时的答案应该是否定的
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、感谢您的快速回复。 明白。 我们将与客户交谈。

    此致、
    NK