This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C5505:Advisory CPU_116

Guru**** 2598435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/648193/compiler-tms320c5505-advisory-cpu_116

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
我的客户遇到以下警告。 客户应如何处理此问题? 他们是否可以忽略此警告?
如果是、您是否会告诉我在编译时不显示此消息的方法?

(第2条
这个循环中的指令信息已经被中断(有可能被一个中间初始化段破坏)。 汇编器假定此循环可能包含嵌套 localrepeat、如果嵌套 localrepeat 的迭代被中断、则可能导致执行终止;(请参阅 C55x 器件异常勘误表;Advisory CPU_116)
(第2条

他们使用了以下环境。

DSP/BIOS:5.42.01.09

CSL:3.06

编译器版本:4.4.1

CCS 版本:7.3.0

如果您有任何问题、请告诉我。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当我的客户将编译选项从 CPU2.x 更改为 C5505时、CCS 未显示此 CPU_116警告。
    此勘误表是否从 CPU 版本3.3修订?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的通知。
    我正在等待您的团队反馈。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San
    客户应在编译选项中使用 CPU 版本3.3、因为这是 C5505的正确版本。 如果编译器警告不再生成,我必须假定勘误表不适用于 CPU 的此版本。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢你的建议。 根据以下文档、C5505未描述表1中的较新器件、如 C5515、C5505、C5535。
    www.ti.com/.../spru652g.pdf
    我想清楚这个问题是否适用于较新的器件。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kaka-San
    是的、文档从未更新以反映较新的器件。 没有计划刷新该文档。
    从内部存档的角度来看、我看到 CPU_116在 CPU 版本3.3内核上是固定的。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的回答。 我明白了! 我会将此信息告知我们的客户。

    此致。
    Kaka