This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:4DCAPE-70T 器件树

Guru**** 2596165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/647520/linux-processor-sdk-am335x-4dcape-70t-device-tree

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

我最近使用了 buildroot 来构建 TI v4.1.6内核;但是、它无法识别我的4DCAPE-70T 显示。 在哪里可以找到支持4DCAPE-70T 的相应器件树文件? 我不熟悉嵌入式系统的构建、因此越详细的方法、您就能提供越好的成功机会。

我找到了这个线程(https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/467559/1680149)、它似乎建议 OP 应该以3.x 器件树开始、并针对4.1内核进行修改。 我希望有人已经为4DCAPE-70T 完成了这项工作、如果没有、有人可以向我指出一些好的资源、以便自己学习完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    我已经完成了这项工作。 这是 DTS。
    e2e.ti.com/.../am335x_2D00_boneblack.dts

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kemal、该 DTS 非常适合为具有 buildroot 2017.05标签的4DCAPE-70CT 和经过调整的 BeagleBone_qt5_defconfig 版本(该版本使用 TI 内核 v4.1.6)提供支持。

    (我应该澄清一下、我尚未成功测试触摸屏界面、但我认为这只是因为我尚未在内置中启用触摸屏驱动程序。)

    DTS 是否会在某个时候将其放入 TI 处理器 SDK 中? 或其他一些官方公共设备树源存储库?

    此致、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我刚刚确定、由于我的器件是4DCAPE-70CT、因此它包含电容式触控控制器、并且需要与4DCAPE-70T 不同的驱动器(我错误地认为驱动器是相同的)。

    我已打开4D Systems 的票证、请求有关触摸屏界面的驱动程序信息。 我想我会在这里发布一条意外消息、有人可以帮助我处理 AM335X 处理器上 FocalTech 电容式触控界面的器件树